结果:找到"负片工艺 灾难性",相关内容1000条
  • 有没有大哥懂这是啥工艺
  • 这个凸出来的部分,我以为是铜片用锡焊上去的,但是风枪吹不下来,割断发现好像是一体的
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 发帖人:你电阻在发光 发帖时间:2022-11-24 15:21:00
  • 请问这是什么工艺
  • 这一块连接器背面的差分线和导线上的绿油都加粗了,目的是什么,画板的时候怎么设计才能做到
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:XMNJ 发帖时间:2021-12-13 10:05:00
  • 板子外形镂空vcut问题
  • 最近嘉立创的工艺比较迷啊。我之前做板子,外形用Keepout层,如果板子上有需要镂空的地方也在keepout用创建非覆铜区域(快捷键T+V+T)做出来,如果需要分板,我会在一个新的机械层划线标注Vcut。自从AD更新了。我现在外形层会用一个机械层(取名为broad)做,但是如果用这个层做,嘉立创会自动认为这个层在板子内部的所有线条是要Vcut(即使我没有表明任何要做V的需求)。但是如果我想用keepout做镂空,嘉立创又无法识别出来(我试过,结果板子没有镂空)。所以到底应该怎么设置?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 制版 发帖人:likun123 发帖时间:2020-11-05 11:09:00
  • 无法更改工艺边设置?
  • 无法更改工艺边设置?拼版工艺边由5mm改成4mm,应用后,测量尺寸,结果还是5mm,无法修改???
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-06-26 16:03:00
  • 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新!
  • 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新以下内容:一:重要信息展示在入口,让首页更有实用性二:开通了无密支付额度的修改功能,让付款的应用更加灵活,方便及实用三:网站首页上线,十多年来首次更新了嘉立创生产工艺参数,代表嘉立创在新的一年里会从不同的维度进入高精度多层板市场:
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 参数 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-20 13:36:00
  • 从钻孔说起,我为什么那么反对负片!
  • 我刚一晒图,很多就说这个钻孔有偏,如下图:这是嘉立创我们自个做的板,图片中2孔明显比1孔要偏,对于钻孔来说,理论上我们都希望孔在正中心,如下图:但是在生产中是很难做到的,我们得客观事实来说,偏孔一定会存在一:存在偏孔,则就要讨论一下偏孔的后果,1)对于生产工艺正片来说,一定范围的偏孔,都不会影响一点点品质2)对于生产工艺负片来说(负片采用干膜盖孔,只要有孔一偏,则存在蚀刻药水渗进孔的风险,形成测试机都无法测出的坏孔)那就是灾难性的3)电路板过孔质量同样适用短板木桶原理,一批板中只要有少许孔为坏孔,这批板的质量取决于这些少许坏孔,而不取决于大部分的孔没有问题!二:电路板的IPC-A-600G标...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-25 13:21:00
  • help,安装集成库头疼了
  • 搞了一个早上,头疼。这个东西很不友好。那个是SVN更复杂。从ad加载svn的那个库也没帖子说。自己安装集成库,还出现没封装,灾难性故障。第一次打stm,第一步连环境都弄不了。官方也没明确教程。期望改进。参考这个【汇总】SMT相关的教程汇总http://club.szlcsc.com/article/details_2634_1.html新手求救
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 集成库 ad 故障 发帖人:小马哥444444 发帖时间:2017-10-23 11:33:00
  • 灾难性的负片工艺再出江湖,用此工艺为品质灾难!
  • 今天有一个客户剪切在其它板厂的WIP进度在问我,说什么是全板电镀,本不想说出这个行内的隐情(其中有一家采用此工艺的以本人关系不错)想不到另外还有同行还在做此工艺,但是想想还是说出来,给大家普及一下知识也是不错:1)全板电镀工艺,也就是行内俗称的负片工艺,说得很更通俗易懂一点:负片工艺就是少了一道电锡保护工序的工艺,少掉一道工序则成本低,交期快!2)普及一下知识,让大家知道,如果你选择负片的工厂,孔环要足够大,你的插键孔越小越好3)上了此工艺同行的肯定会慢慢意识到此工艺致命缺陷,会尽快放弃,否则认为PCB打样这个行业不可靠,做到国外,认为中国的产品不可靠,行业做死了,谁都不是受益者!一:负片工...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-08-02 11:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: